Rinominare di una funzione definita dall'utente
Utilizzare
Organizzatore progetto
per rinominare una funzione definita dall'utente (UDF). Se si rinomina un UDF tutti i riferimenti all'UDF vengono aggiornati automaticamente.Per rinominare una UDF
- InOrganizzatore progetto, andare in .
- EspandereFunzioni definite dall'utenteed effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare l'UDF che si intende rinominare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'UDF che si intende rinominare, quindi selezionareRinomina.
- Nella casellaFunzione definita dall'utentedel riquadroProprietà, immettere il nuovo nome.
Fornire un feedback