Sincronizzare il blocco funzione definito dall'utente o gli aggiornamenti della funzione definita dall'utente sui relativi riferimenti

Dopo l'aggiornamento dei parametri di ingresso o uscita di un blocco funzione definito dall'utente (UDFB) o di una funzione definita dall'utente (UDF), utilizzare il menu contestuale
Sincronizza gli aggiornamenti con i riferimenti
per sincronizzare tutti gli aggiornamenti ai relativi riferimenti.
Per sincronizzare gli aggiornamenti UDFB o UDF ai relativi riferimenti
  1. In
    Organizzatore progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sull'UDFB o sull'UDF aggiornato, quindi selezionare
    Sincronizza gli aggiornamenti con i riferimenti
    .
  2. Attenersi alla procedura descritta di seguito per aprire le istanze dell'UDFB o dell'UDF aggiornato per verificare che le variabili siano assegnate correttamente.
    1. Aprire il programma che chiama l'UDFB o UDF.
    2. Nell'editor di linguaggio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'UDFB o sull'UDF e selezionare
      Apri logica istruzione
      .
    3. Verificare che le variabili siano assegnate correttamente.
  3. Compilare il progetto del controllore e risolvere eventuali errori di compilazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal