Istruzioni movimento sposta

Utilizzare le istruzioni movimento sposta per programmare e progettare il movimento di un particolare asse.
SUGGERIMENTO:
Istruzioni movimento sposta
Istruzione
Descrizione
Comanda un arresto controllato del movimento in condizioni operative normali.
Comanda l'asse per l'esecuzione della sequenza
<search home>
.
Determina un movimento controllato verso una posizione assoluta specificata.
Determina un movimento controllato di una distanza specificata rispetto alla posizione attuale nel momento dell'esecuzione.
Determina un movimento controllato infinito a una velocità specificata.
Restituisce la posizione effettiva dell'asse di feedback.
Ritorna alla velocità corrente dell'asse di feedback.
Sposta il sistema delle coordinate di un asse tramite la manipolazione della posizione effettiva.
Sposta il sistema di coordinate di un asse modificando la relativa posizione effettiva con lo stesso valore, senza causare alcun movimento.
Comanda un arresto di movimento controllato e trasferisce lo stato dell'asse su Arresto in corso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal