MC_ReadActualVelocity (velocità effettiva di lettura del controllo movimento)

L'istruzione MC_ReadActualVelocity restituisce il valore della velocità effettiva dell'asse di feedback.
MC_ReadActualVelocity è applicabile solo al movimento di retroazione.
Prima di eseguire MC_ReadActualVelocity, verificare che l'asse sia in uno dei seguenti stati dell'asse:
  • Fermo
  • Movimento discreto
  • Arresto errore
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione si applica ai controllori L50E e L70E che supportano il controllo del movimento.
MC_ReadActualVelocity
MC_ReadActualVelocity
Parametri MC_ReadActualVelocity
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
AxisIn
Ingresso
FB_AXIS_REF 
Per un FB_Axis (asse di feedback), utilizzare il tipo di dati FB_AXIS_REF per definire AxisIn.
Enable
Ingresso
BOOL
  • TRUE: ottiene continuamente il valore per la velocità effettiva.
  • FALSE: i dati non sono più validi, tutte le uscite vengono reimpostate su 0 e il parametro Valid viene impostato su False.
Axis
Uscita
FB_AXIS_REF
L'uscita dell'asse nei programmi Diagramma Ladder è di sola lettura.
I parametri di uscita dell'asse sono definiti nel Tipo di dati FB_AXIS_REF
Valid
Uscita
BOOL
  • TRUE: il blocco funzione è attivo e sono previsti nuovi valori in uscita.
  • FALSE: la funzione non prevede nuovi valori in uscita.
Busy
Uscita
BOOL
  • TRUE: Il blocco funzione non è terminato.
  • FALSE: la funzione non è attiva.
Error
Uscita
BOOL
Indica che si è verificato un errore.
  • TRUE: È stato rilevato un errore.
  • FALSE: Nessun errore.
ErrorID
Uscita
UNIT
Numero univoco che identifica l'errore. Gli errori per questa istruzione sono definiti in ID errori del blocco funzione di controllo movimento.
ActualVelocity
Uscita
REAL
Il valore della velocità effettiva per l'asse Motion feedback (in unità dell'asse [u/s]).
ActualVelocity è un valore con segno, che include le informazioni di direzione.

Esempi di MC_ReadActualVelocity

Esempio di diagramma a blocchi funzionali MC_ReadActualVelocity
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MC_ReadActualVelocity
Esempio di diagramma ladder MC_ReadActualVelocity
Esempio di Diagramma Ladder MC_ReadActualVelocity
Esempio di testo strutturato MC_ReadActualVelocity
Esempio di Testo strutturato MC_ReadActualVelocity
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal