ID errori del blocco funzione di controllo movimento
Quando un blocco funzione di controllo del movimento termina con un errore e lo stato dell'asse è Arresto errore, utilizzare il blocco funzione MC_Reset o MC_Power Off/On e MC_Reset per recuperare l'asse. L'asse può essere reimpostato sul movimento normale senza interrompere il funzionamento del controllore.
Valore | ID MACRO | Descrizione |
|---|---|---|
00 | MC_FB_ERR_ NO | Blocco funzione eseguito correttamente. |
01 | MC_FB_ERR_ WRONG_STATE | Non è possibile eseguire il blocco funzione, in quanto l'asse non è nello stato corretto. Verificare lo stato dell'asse. |
02 | MC_FB_ERR_ RANGE | Non è possibile eseguire il blocco funzione a causa di parametri dinamici dell'asse non validi (velocità, accelerazione, decelerazione o jerk) presenti in un blocco funzione. Correggere l'impostazione dei parametri dinamici nel blocco funzione sulla pagina di configurazione Asse - Dinamica . |
03 | MC_FB_ERR_ PARAM | Non è possibile eseguire il blocco funzione per via di un parametro non valido che non riguarda velocità, accelerazione, decelerazione o jerk, impostato in un blocco funzione. Correggere l'impostazione dei parametri (ad es. modalità o posizione) per il blocco funzione. |
04 | MC_FB_ERR_ AXISNUM | Non è possibile eseguire il blocco funzione perché l'asse non esiste, i dati di configurazione dell'asse sono danneggiati oppure la configurazione dell'asse non è corretta. |
05 | MC_FB_ERR_ MECHAN | Non è possibile eseguire il blocco funzione in quanto l'asse va in errore a causa di problemi meccanici o dell'unità. Controllare il collegamento tra unità e controllore (segnali Pronto unità e In posizione), quindi verificare che l'unità funzioni normalmente. |
06 | MC_FB_ERR_ NOPOWER | Non è possibile eseguire il blocco funzione, in quanto l'asse non è alimentato. Accendere l'asse con il blocco funzione MC_Power. |
07 | MC_FB_ERR_ RESOURCE | Non è possibile eseguire il blocco funzione in quanto la risorsa richiesta dal blocco funzione è controllata da un altro blocco funzione o non è disponibile. Verificare che la risorsa richiesta dal blocco funzione sia disponibile per l'uso. Esempi:
|
08 | MC_FB_ERR_ PROFILE | Non è possibile eseguire il blocco funzione, in quanto non è possibile ottenere il profilo di movimento definito nel blocco funzione. Correggere il profilo nel blocco funzione. |
09 | MC_FB_ERR_ VELOCITY | Non è possibile eseguire il blocco funzione, in quanto non è possibile ottenere il profilo di movimento richiesto nel blocco funzione a causa della velocità attuale dell'asse. Esempi:
Verificare l'impostazione del profilo di movimento nel blocco funzione e correggerlo oppure rieseguire il blocco funzione quando la velocità dell'asse è compatibile con il profilo di movimento richiesto. |
0A | MC_FB_ERR_ SOFT_LIMIT | Non è possibile eseguire questo blocco funzione in quanto il movimento supererà il limite software oppure il blocco funzione è stato annullato a causa del raggiungimento del limite software. Controllare le impostazioni di velocità o posizione destinazione nel blocco funzione, oppure regolare il limite software. |
0B | MC_FB_ERR_ HARD_LIMIT | Questo blocco funzione è stato annullato in quanto è stato rilevato lo stato attivo dell'interruttore di limite hardware durante il movimento dell'asse o prima dell'avvio del movimento dell'asse. Spostare l'asse dall'interruttore del limite hardware nella direzione opposta. |
0C | MC_FB_ERR_ LOG_LIMIT | Non è possibile eseguire questo blocco funzione perché il movimento supererà il limite logico dell'accumulatore PTO oppure il blocco funzione è stato annullato a causa del raggiungimento del limite logico dell'accumulatore PTO. Controllare le impostazioni di velocità o posizione di destinazione per il blocco funzione o utilizzare il blocco funzione MC_SetPosition per regolare il sistema di coordinate dell'asse. |
0D | MC_FB_ERR_ ERR_ENGINE | È stato rilevato un errore di esecuzione del motore di movimento durante l'esecuzione del blocco funzione. Eseguire un ciclo di alimentazione dell'intero sistema di movimento, inclusi controllore, unità e attuatori e scaricare nuovamente l'applicazione utente. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica. |
10 | MC_FB_ERR_ NOT_HOMED | Non è possibile eseguire il blocco funzione perché è necessario prima azzerare l'asse. Eseguire l'azzeramento sull'asse usando il blocco funzione MC_Home. |
80 | MC_FB_ERR_ PARAM_MODIFIED | Avvertenza: la velocità richiesta per l'asse è stata regolata su un valore inferiore. Il blocco funzione è stato eseguito correttamente a una velocità ridotta. |
Fornire un feedback