Istruzioni Conversione

Utilizzare le istruzioni Conversione per convertire il tipo di dati di una variabile in un tipo diverso.
Istruzioni per la conversione dati
Istruzione
Descrizione
Converte un valore non booleano in uno booleano.
Converte un valore in un byte.
Converte un tipo di dati String, Integer, Real o Time in un tipo di dati Date.
Converte un valore in Double Integer.
Converte un valore in un valore Double Word.
Converte un valore in Integer.
Converte un valore in Long Integer.
Converte un valore in Long Real.
Converte un valore in Long Word.
Converte un valore in Real.
Converte un valore in Short Integer.
Converte un valore in String.
Converte un valore in un tipo di dati Time.
Converte un valore in Unsigned Double Integer.
Converte un valore in Unsigned Integer.
Converte un valore in Unsigned Long Integer.
Converte un valore in Unsigned Short Integer.
Converte un valore in Word.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal