ANY_TO_LWORD

L'istruzione ANY_TO_LWORD converte un valore in Long Word a 64 bit.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_LWORD
ANY_TO_LWORD
Parametri ANY_TO_LWORD
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
i1
Ingresso
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
REAL
LREAL
IME
DATE
STRING
Qualsiasi valore diverso da Long Word.
o1
Uscita
LWORD
Un valore Long Word a 64 bit.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempio di testo strutturato ANY_TO_LWORD

(* Equivalenza ST: *)
bres := ANY_TO_LWORD (true);
(* bres è 1 *)
tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms);
(* tres è 46 *)
mres := ANY_TO_LWORD ('0198');
(* mres è 198 *)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal