ANY_TO_DATE
L'istruzione ANY_TO_DATE converte un tipo di dati String, Integer, Real o Time in un tipo di dati Date.
I tipi di dati Boolean, Byte e Word sono supportati ma non consigliati.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_DATE

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
| |
i1 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME STRING |
|
o1 | Uscita | DATE | Valore della data convertita. Gli errori durante la conversione, ad esempio una data negativa, generano un risultato NON VALIDO. | |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. | |
Esempi di ANY_TO_DATE
Esempio di diagramma a blocchi funzionali ANY_TO_DATE

Esempio di diagramma ladder ANY_TO_DATE

Esempio di testo strutturato ANY_TO_DATE

Risultati

Fornire un feedback