ANY_TO_LREAL
L'istruzione ANY_TO_LREAL converte qualsiasi valore in Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_LREAL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
| |
i1 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL TIME DATE STRING | Qualsiasi valore diverso da Long Real. |
o1 | Uscita | LREAL | Un valore Long Real. | |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. | |
Esempio di testo strutturato ANY_TO_LREAL
bres := ANY_TO_LREAL (true); | (* bres è 1,0 *) |
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); | (* tres è 1046,0 *) |
ares := ANY_TO_LREAL (198); | (* ares è 198,0 *) |
Fornire un feedback