ANY_TO_BOOL

L'istruzione ANY_TO_BOOL converte un valore non booleano in un valore booleano.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_BOOL
ANY_TO_BOOL
Parametri ANY_TO_BOOL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
i1
Ingresso
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualsiasi valore non Boolean.
o1
Uscita
BOOL
Valore Boolean.

Esempio di testo strutturato ANY_TO_BOOL

(* Equivalenza ST: *)
ares := ANY_TO_BOOL (10);
(* ares is TRUE *)
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s);
(* tres is FALSE *)
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE');
(* mres is FALSE *)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal