ANY_TO_DINT
L'istruzione ANY_TO_DINT converte un valore in valore Double Integer a 32 bit.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_DINT

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. | |
i1 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Qualsiasi valore diverso da Double Integer. |
o1 | Uscita | DINT | Un valore Double Integer a 32 bit. | |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. | |
Esempio di testo strutturato ANY_TO_DINT
bres := ANY_TO_DINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_DINT (t#1s46ms); | (* tres is 1046 *) |
mres := ANY_TO_DINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Fornire un feedback