ANY_TO_DWORD

L'istruzione ANY_TO_DWORD converte un valore in Double Word a 32 bit.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_DWORD
ANY_TO_DWORD
Parametri ANY_TO_DWORD
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
i1
Ingresso
BOOL SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualsiasi valore diverso da Double Word.
o1
Uscita
DWORD
Un valore double Word a 32 bit.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempio di testo strutturato ANY_TO_DWORD

(* Equivalenza ST: *)
bres := ANY_TO_DWORD (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_DWORD (t#1s46ms);
(* tres is 1046 *)
mres := ANY_TO_DWORD ('0198');
(* mres is 198 *)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal