ANY_TO_WORD
L'istruzione ANY_TO_WORD converte un valore in Word a 16 bit.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ANY_TO_WORD

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
| |
i1 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Qualsiasi valore diverso da un valore Word. |
o1 | Uscita | WORD | Un valore Word. | |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. | |
Esempio di testo strutturato ANY_TO_WORD
bres := ANY_TO_WORD (true); | (* bres è 1 *) |
tres := ANY_TO_WORD (t#0s46ms); | (* tres è 46 *) |
mres := ANY_TO_WORD ('0198'); | (* mres è 198 *) |
Fornire un feedback