Istruzioni per il confronto
Utilizzare le istruzioni per il confronto (Compare) per confrontare i valori Integer, Real, Time, Date e String utilizzando un'espressione o un'istruzione di confronto specifica oppure per fornire avvisi quando viene raggiunto un limite superiore o inferiore configurato o per fornire avvisi quando viene raggiunto un limite massimo o minimo configurato.
Istruzione | Descrizione |
|---|---|
Confronta il primo ingresso con il secondo per stabilire l'uguaglianza. Per i tipi di dati Integer, Real, Time, Date e String. | |
Confronta i valori di ingresso per determinare se il primo è maggiore del secondo. | |
Confronta i valori di ingresso per determinare se il primo è maggiore o uguale al secondo. | |
Confronta i valori di ingresso per determinare se il primo è minore del secondo. | |
Confronta i valori di ingresso per determinare se il primo è minore o uguale al secondo. | |
Confronta i valori di ingresso per determinare se il primo non è uguale al secondo. | |
riduce i valori interi a un intervallo definito. | |
Calcola il valore massimo tra due valori interi. | |
Calcola il valore massimo tra due valori interi. | |
Isteresi di un valore reale per limiti superiore e inferiore. |
Fornire un feedback