GE (>=)
L'istruzione GE confronta i valori di ingresso Integer, Real, Time, Date e String per stabilire se il primo è maggiore o uguale al secondo.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
GE

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. | |
i1 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Tutti gli ingressi devono essere dello stesso tipo di dati. L'inserimento del valore Durata si applica ai linguaggi Testo strutturato, Diagramma Ladder e Diagramma a blocchi funzione. |
i2 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Uscita | BOOL | TRUE se i1 >= i2. | |
Esempi di GE
Esempio di Diagramma a blocchi funzione GE

Esempio di Diagramma a blocchi funzione GE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 >= 25); (* aresult is FALSE *) mresult := ('ab' >= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Fornire un feedback