LT (<)
L'istruzione LT confronta i valori di ingresso Integer, Real, Time, Date e String per stabilire se il primo è inferiore al secondo.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
LT

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. | |
i1 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Tutti gli ingressi devono essere dello stesso tipo di dati. |
i2 | Ingresso | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Uscita | BOOL | TRUE se i1 < i2. | |
Esempi di LT
Esempio di programma Diagramma a blocchi funzione LT

Esempio di programma Diagramma Ladder LT

(* ST Equivalence: *)aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)
(* Equivalenza IL: *)
LD | 10 |
LT | 25 |
ST | aresult |
LD | 'z' |
LT | 'B' |
ST | mresult |
Fornire un feedback