MAX (massimo)

Calcola il valore massimo tra due valori interi.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
MAX
MAX
Parametri MAX
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN1
Ingresso
DINT
Qualunque valore intero con segno.
IN2
Ingresso
DINT
Non può essere reale.
MAX
Uscita
DINT
Il massimo dei due valori di ingresso.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di MAX

Esempio di diagramma a blocchi funzionali MAX
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MAX
Esempio di diagramma ladder MAX
Esempio di Diagramma Ladder MAX
Esempio di testo strutturato MAX
Esempio di Testo strutturato MAX
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal