MIN (minimo)

Calcola il valore minimo tra due valori interi.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
MIN
MIN
Parametri MIN
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN1
Ingresso
DINT
Qualunque valore intero con segno.
IN2
Ingresso
DINT
Non può essere reale.
MIN
Uscita
DINT
Il minimo dei due valori di ingresso.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di MIN

Esempio di diagramma a blocchi funzionali MIN
Esempio di diagramma ladder MIN
Esempio di Diagramma Ladder MIN
Esempio di testo strutturato MIN
Esempio di Testo strutturato MIN
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal