LIM

LIM è un allarme con isteresi di un valore REAL per limiti superiore e inferiore. L'isteresi si applica ai limiti superiore e inferiore. Il delta isteresi usato per il limite superiore o inferiore è pari alla metà del parametro EPS.
L'allarme di processo si verifica quando il controllore riceve ed elabora un errore. Gli allarmi a livello di processo segnalano che il modulo ha superato i limiti alti o bassi per ciascun canale.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder e Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
LIM
LIM
Parametri LIM
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
H
Ingresso
REAL
Valore limite superiore.
X
Ingresso
REAL
L'ingresso è qualsiasi valore reale.
L
Ingresso
REAL
Valore limite inferiore.
EPS
Ingresso
REAL
Valore di isteresi (deve essere maggiore di zero).
QH
Uscita
BOOL
Allarme alto: TRUE se X supera il limite superiore H.
Q
Uscita
BOOL
Uscita allarme: TRUE se X è oltre i limiti.
QL
Uscita
BOOL
Allarme inferiore: TRUE se X è inferiore al limite inferiore L.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di LIM

Esempio di Diagramma di temporizzazione LIM
Esempio di diagramma di temporizzazione LIM
Esempio di Diagramma a blocchi funzione LIM
Esempio di Diagramma a blocchi funzione LIM
Esempio di Diagramma Ladder LIM
Esempio di Diagramma Ladder LIM
Esempio di Testo strutturato LIM
Esempio di Testo strutturato LIM
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal