NE (<>)
L'istruzione NE confronta i valori di ingresso Integer, Real, Time, Date e String per stabilire se il primo non è uguale al secondo.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
NE

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Abilitazione istruzioni.
Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. | |
i1 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Tutti gli ingressi devono essere dello stesso tipo di dati. |
i2 | Ingresso | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Uscita | BOOL | TRUE: se il primo <> secondo. | |
Esempi di NE
Esempio di Diagramma a blocchi funzione NE

Esempio di programma Diagramma Ladder NE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Fornire un feedback