Istruzioni comuni
    Le istruzioni comuni includono istruzioni che:
- Monitorano e controllano i bit di stato.
- Cambiano il flusso della logica.
| Istruzione | Descrizione | 
|---|---|
| Supporta un'operazione booleana tra uno stato della linea di collegamento e una variabile booleana. | |
| Supporta un'operazione booleana tra lo stato di una linea di connessione e il fronte di discesa di una variabile booleana. | |
| Supporta un'operazione booleana tra lo stato di una linea di connessione e la negazione booleana di una variabile booleana. | |
| Supporta un'operazione booleana tra lo stato di una linea di connessione e il fronte di salita di una variabile booleana. | |
| Supporta l'uscita dello stato booleano di una linea di connessione. | |
| Supporta l'uscita dello stato booleano di una linea di connessione. | |
| Consente l'uscita booleana di uno stato booleano di una linea di connessione. | |
| Consente un'uscita booleana in base alla negazione booleana dello stato di una linea di connessione. | |
| Consente un'uscita booleana in base alla negazione booleana dello stato di una linea di connessione. | |
| Consente l'uscita booleana di uno stato booleano di una linea di connessione. | |
| LBL e JMP saltano porzioni di logica ladder. JMP controlla l'esecuzione di un diagramma e LBL è la destinazione per JMP. | |
| I ritorni sono le uscite che rappresentano la fine condizionale di un programma Diagramma Ladder (LD). | 
Fornire un feedback