Disattiva latch uscita (OTU)
OTU consente l'uscita booleana di uno stato booleano di una linea di connessione.
OTU

La variabile associata viene impostata su FALSE quando lo stato booleano della connessione di sinistra diviene TRUE. La variabile di uscita mantiene tale valore fino a che viene generato un ordine inverso da una OTL. Lo stato della connessione di sinistra si propaga alla connessione di destra. La connessione di destra deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra (a meno che non siano presenti bobine parallele, caso in cui solo la bobina superiore deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra).
La variabile booleana associata deve essere di uscita oppure deve essere definita dall'utente.
Esempio di OTU

Fornire un feedback