Definisci una LBL e inserisci un JMP per la LBL

LBL e JMP saltano porzioni di logica ladder. JMP controlla l'esecuzione di un diagramma e LBL è la destinazione per JMP.
LBL e JMP sono supportati nelle programmazioni nel diagramma ladder (LD).
  • Quando è True, JMP salta alla LBL di riferimento e il controllore continua l'esecuzione da quel punto.
  • Se è False, JMP non ha alcun effetto sull'esecuzione ladder.
JMP sposta l'esecuzione ladder in avanti o indietro. Il salto in avanti in un'etichetta fa diminuire il tempo di scansione del programma omettendo un segmento di logica finché non è necessario. Il salto indietro fa ripetere al controllore le iterazioni di logica.
IMPORTANTE:
  • Non saltare indietro troppe volte perché ciò potrebbe impedire il completamento del ciclo di scansione causando il timeout del timer watchdog.
  • La logica saltata non viene scansionata. Inserire la logica critica al di fuori della zona saltata.
Per LBL e JMP si applicano le seguenti regole:
  • Le LBL possono avere un numero illimitato di caratteri e devono iniziare con una lettera o un carattere di sottolineatura, a cui devono seguire lettere, cifre o caratteri di sottolineatura. Non sono consentiti spazi e caratteri speciali, quali "+", "-" o "\".
  • Prima di inserire un JMP, definire una o più LBL all'interno del programma.
  • Posizionare le LBL a sinistra di un diagramma.
  • Il JMP e la LBL a cui fa riferimento devono trovarsi nella stessa Program Organization Unit (POU).
Per definire una LBL e inserire un JMP per la LBL
  1. Dalla
    Casella degli strumenti
    , individuare e trascinare la LBL su un ramo del ladder.
  2. Nell'editor di linguaggio, fare doppio clic sull'LBL aggiunta, immettere una stringa per essa, quindi selezionare il tasto
    Invio
    .
  3. Dalla
    Casella degli strumenti
    , individuare e trascinare il JMP in una posizione valida dell'editor di linguaggio.
  4. Nell'editor di linguaggio, fare doppio clic sul JMP aggiunto, quindi immettere per JMP la stessa stringa di LBL.
Esempio
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal