Eccitazione uscita inversa (OTO)

OTO supporta un'uscita booleana in base alla negazione booleana dello stato di una linea di collegamento.
OTO
OTO
La variabile associata viene assegnata con la negazione booleana dello stato della connessione di sinistra. Lo stato della connessione di sinistra si propaga alla connessione di destra. La connessione di destra deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra (a meno che non siano presenti bobine parallele, caso in cui solo la bobina superiore deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra).
La variabile booleana associata deve essere di uscita oppure deve essere definita dall'utente.
Esempio di OTO
Esempio di OTO
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal