Inserisci un ritorno (RET)

I ritorni sono le uscite che rappresentano la fine condizionale di un programma Diagramma Ladder (LD). Non è possibile posizionare connessioni a destra di un elemento ritorno.
  • Se la linea di collegamento di sinistra ha lo stato booleano TRUE, il diagramma termina senza che vengano eseguite le istruzioni nelle righe successive del diagramma stesso.
  • Se il diagramma LD ha una funzione, il suo nome viene associato a una bobina di uscita per impostare il valore di ritorno (restituito al programma che effettua la chiamata).
Esempio di valori restituiti
Esempio di ritorno
Per inserire un ritorno (RET)
  1. Nella
    Casella degli strumenti
    , eseguire una delle seguenti operazioni per individuare il ritorno:
    • In
      Ricerca
      , immettere
      RET
      .
    • Nella
      Casella degli strumenti
      , dall'elenco delle categorie, selezionare
      Comune
      , quindi individuare
      RET
      .
  2. Trascinare il RET in una posizione valida.
    Un punto verde che indica la posizione di rilascio valida indica una posizione di rilascio valida.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal