Eccitazione uscita (Output Energize, OTE)

OTE supporta un'uscita booleana dello stato booleano di una linea di connessione.
OTE
LD - OTE
La variabile associata viene assegnata con lo stato booleano della connessione di sinistra. Lo stato della connessione di sinistra si propaga alla connessione di destra. La connessione di destra deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra (a meno che non siano presenti bobine parallele, caso in cui solo la bobina superiore deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra).
La variabile booleana associata deve essere di uscita oppure deve essere definita dall'utente.
Esempio di OTE
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal