Uscita One Shot sul fronte di discesa (OTF)

OTF supporta l'uscita booleana dello stato booleano di una linea di connessione.
OTF
OTF
La variabile associata viene impostata su TRUE se lo stato booleano della connessione di sinistra scende da TRUE a FALSE. La variabile di uscita viene reimpostata a FALSE in tutti gli altri casi. Lo stato della connessione di sinistra si propaga alla connessione di destra. La connessione di destra deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra (a meno che non siano presenti bobine parallele, caso in cui solo la bobina superiore deve essere collegata alla barra di alimentazione verticale di destra).
La variabile booleana associata deve essere di uscita oppure deve essere definita dall'utente.
Esempio di OTF
Esempio di OTF
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal