One Shot sul fronte di discesa (XIF)
XIF supporta un'operazione booleana tra lo stato di una linea di connessione e il fronte di discesa di una variabile booleana.
XIF

Lo stato della linea di connessione a destra di XIF è TRUE quando lo stato della linea di connessione a sinistra è TRUE e lo stato della variabile associata cade da TRUE a FALSE. Lo stato viene reimpostato a FALSE in tutti gli altri casi.
Esempio di XIF

SUGGERIMENTO:
Si consiglia di non utilizzare uscite o variabili con un ONS o XIF. Tali contatti sono destinati agli impulsi fisici in un ladder diagram. Per individuare il fronte di una variabile o di un'uscita, è consigliato l'utilizzo del blocco funzione OSR o OSF, che è supportato e funziona in qualsiasi linguaggio e in qualsiasi posizione del programma.
Fornire un feedback