Aggiunta di FBAxis al progetto del controllore

In
FactoryTalk Design Workbench
, un modulo plug-in 2080-MOT-HSC aggiunto al progetto di un controllore
Micro800
può essere attivato con
Asse di feedback
. Il numero di FBAxes supportati in un progetto di controllore varia a seconda del tipo di controllore.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-MOT-HSC e averlo attivato con
Assi di feedback
:
  • Nella pagina di configurazione
    2080-MOT-HSC
    viene creato il nodo
    Assi di feedback
    . Selezionare il nodo per visualizzare e configurare le impostazioni nelle pagine seguenti:
  • Nella pagina di configurazione Movimento PTO è aggiunta una casella di controllo
    FBAxis<x>
    . Questa casella di controllo è selezionata e di sola lettura per impostazione predefinita.
Prerequisiti
Per aggiungere un FBAxis al progetto del controllore
  1. In
    Organizzatore progetto
    , andare in
    Configurazioni I/O
    Plug-in
    , quindi fare doppio clic su
    2080-MOT-HSC
    .
  2. Nella pagina
    2080-MOT-HSC
    , selezionare il nodo
    Configurazione
    .
  3. Dall'elenco
    Abilita plug-in con
    , selezionare
    Asse di feedback
    .
Una volta aggiunto un FBAxis al progetto del controllore:
  • Nella pagina di configurazione
    Movimento PTO - Generale
    , diventa disponibile la casella di controllo
    FBAxis<x>
    . La casella di controllo è selezionata e di sola lettura.
  • Nella pagina
    Movimento PTO - Generale
    , diventa disponibile un nodo
    Asse di feedback
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal