FBAxis - Scheda Generale

Utilizzare la pagina di configurazione
FBAxis<x> - Generale
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Rinominare FBAxis.
  • Sincronizzare FBAxis con un asse PTO (pulse train output) quando un asse PTO è parte della configurazione del controllore.
  • Specificare il tipo di encoder di movimento quando l'FBAxis viene sincronizzato con un encoder.
Impostazioni della pagina di configurazione FBAxis - Generali
Impostazione
Descrizione
Nome asse
Specifica il nome per l'asse di feedback.
Questo nome deve essere unico e non può corrispondere a nome variabile, tipo di dati o parola riservata esistenti.
Le convenzioni di denominazione per un nome asse sono le seguenti:
  • Prevedono lettere, numeri e caratteri di sottolineatura.
  • Può contenere fino a 40 caratteri.
  • Inizia con una lettera o un carattere di sottolineatura.
  • Termina con una lettera o una cifra.
  • Non deve contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
Associazione con
Specifica con quale asse FBAxis viene sincronizzato.
Le opzioni sono le seguenti:
  • Encoder
    - predefinito
  • Asse(x)
Quando è impostato un feedback dell'asse di movimento, è di sola lettura e non può essere modificato fino a che non si annulla l'associazione.
Quando viene eliminato un asse PTO associato a un FBAxis, l'impostazione
Associazione con
passa a
Encoder
.
Tipo di encoder
Specifica il tipo di encoder di movimento utilizzato per inviare informazioni di retroazione per l'FBAxis.
Le opzioni sono le seguenti:
  • Quadratura X1
  • Quadratura X2
  • Quadratura X4
Quadratura X4
è il tipo predefinito. Le opzioni sono disponibili quando si imposta
Associazione con
su
Encoder
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal