Apertura delle pagine di configurazione FBAxis<x>
In
FactoryTalk Design Workbench
, un modulo plug-in 2080-MOT-HSC aggiunto al progetto del controllore può essere attivato con Asse di feedback
.Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-MOT-HSC e averlo attivato con
Assi di feedback
:- Nella pagina di configurazione2080-MOT-HSCviene creato il nodoAssi di feedback. Selezionare il nodo per visualizzare e configurare le impostazioni nelle pagine seguenti:
- Nella pagina di configurazione Movimento PTO è aggiunta una casella di controlloFBAxis<x>. Questa casella di controllo è selezionata e di sola lettura per impostazione predefinita.
Prerequisiti
Per aprire la pagina di configurazione FBAxis
- InOrganizzatore progetto, andare in , quindi fare doppio clic su2080-MOT-HSC.
- Nella pagina di configurazione2080-MOT-HSC, selezionareAsse di feedback.
- Selezionare Generale, Motore e carico o Limiti per visualizzare o modificare le impostazioni corrispondenti.
Fornire un feedback