FBAxis - Scheda Motore e carico
Utilizzare la pagina di configurazione
FBAxis<x> - Motore e carico
per eseguire le azioni riportate di seguito:- Selezionare il ridimensionamento dell'unità corrispondente ai valori del sistema meccanico.
- Specificare il numero di impulsi per un giro del motore.
- Specificare la distanza coperta dal carico in un giro del motore.
Categoria | Descrizione | |
|---|---|---|
Unità definita dall'utente | Specifica il ridimensionamento dell'unità corrispondente ai valori del sistema meccanico. Le unità sono applicate a tutti i comandi e i valori di unità definite dall'utente per le funzioni di programmazione, configurazione e monitoraggio.
| |
Giri motore | Impulsi per giro | Specifica il numero di impulsi necessari per un giro del motore. L'intervallo è compreso tra 0,0001 e 8.388.607; formato virgola mobile a precisione singola Il valore predefinito è 200,0. |
Corsa per giro | Definisce la distanza lineare o rotazionale coperta dal carico in un giro del motore. Il valore è compreso tra 0,0001 e 8.388.607 in formato virgola mobile a precisione singola, misurato in Unità definita dall'utente . Ad esempio: 1,0 mm. | |
Fornire un feedback