Comandi in Organizzatore progetto

Utilizzare
Organizzatore progetto
per aprire e modificare ulteriori opzioni di configurazione del dispositivo. I controllori e gli azionamenti
Micro800
sono disponibili nell'
Organizzatore progetto
.

Comandi disponibili per i controllori Micro800

Comandi disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse sul controllore Micro800 in Organizzatore progetto
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
Per
Compilazione
Connetti
Disconnetti
Scarica
Carica
Pulisci
Errore
Aprire
<controller-name>:Errore
per visualizzare e cancellare gli errori del controller.
Diagnostica
Proteggi
Cambia controllore
Importa > Variabili globali
Importa > Tipi di dati
Esporta > Variabili globali
Esporta > Tipi di dati
Elimina
Rimuovere il controllore
Micro800
da
Organizzatore progetto
. È inoltre possibile utilizzare il tasto
Canc
.
Protezione dei dati
Aprire Protezione dei dati per aggiungere o rimuovere variabili da un elenco di variabili protette.
Backup e ripristino modulo di memoria
Aprire
Backup e ripristino modulo di memoria
per configurare le impostazioni pertinenti e avviare la procedura di backup o ripristino.

Comandi disponibili per dispositivi Classe 1, moduli plug-in e moduli di espansione

Comandi disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse su un dispositivo Classe 1, un modulo plug-in o un modulo di espansione in Organizzatore progetto
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
Per
Elimina
Rimuovere un'unità, un modulo plug-in o un modulo di espansione dall'
Organizzatore progetto
. È inoltre possibile utilizzare il tasto
Canc
per rimuovere il dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal