Scaricare la configurazione di un controllore nel controllore
    Utilizzare 
Scarica dispositivo
 per scaricare un progetto da FactoryTalk Design Workbench
 in un controllore Micro800
 per l'esecuzione e il test. Il progetto può contenere programmi, variabili e configurazioni del controllore.Durante il download del progetto, se la revisione del controllore non corrisponde a quella definita nel progetto 
FactoryTalk Design Workbench
, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna e scarica
. Utilizzare la finestra di dialogo per aggiornare la revisione del controllore, quindi scaricare di nuovo il progetto.All'avvio del download, 
FactoryTalk Design Workbench
 effettua le seguenti attività:- Compila tutti i programmi non compilati.
- Confronta la configurazione del controllore connesso con la configurazione del progetto.
- Esegue il download del progetto, dei programmi, delle variabili e della configurazione del controllore nel controllore.
Se si verifica un errore durante l'esecuzione di una delle attività, il download viene annullato e il controllore non viene modificato.
Se il valore iniziale di una variabile è impostato su un valore predefinito del tipo di dati come 0, 0,0, D#1970-01-01, 
FactoryTalk Design Workbench
 inizializza la variabile con il suo valore.
     SUGGERIMENTO: 
    
Quando si inizializzano le variabili con valori di progetto, si applicano le seguenti condizioni:
- Le variabili condirezionediVarInputnon possono essere scaricate.
- Le variabili con unAttributodiLetturaoNessun accessonon possono essere scaricate.
- Le variabili complesse come strutture e array che contengono elementi con valori iniziali non possono essere scaricate.
- Le variabili con un valore e un valore iniziale verranno inizializzate con il valore iniziale.
Prerequisiti
- Configurare un percorso di connessione per il controllore.
- Il numero di catalogo del controllore nel progetto corrente corrisponde a quello che si sta scaricando.
Per scaricare la configurazione di un controllore in un controllore
- Selezionare il per aprire il Centro online. per aprire il Centro online.
- Dall'elencoDispositivo, selezionare il controllore, quindi selezionareScarica.
- InScarica dispositivoselezionareOK.
- Utilizzare il riquadroUscitaper visualizzare il risultato.
- (Facoltativo) Risolvere eventuali errori e scaricare di nuovo la configurazione.
Fornire un feedback