Protezione del controllore con una password
Creare una password per un controllore
Micro800
per evitare accessi non autorizzati alla configurazione e alla programmazione nel controllore.Se il controllore è configurato con una password, è necessario inserire la password per effettuare una delle seguenti operazioni:
IMPORTANTE:
Se la password esistente viene dimenticata o persa, non può essere recuperata, modificata o cancellata. Se si verifica un errore del controllore durante la configurazione della password, riavviare il controllore e riconfigurare la password.
Prerequisiti
- Il controllore è in modalitàProgrammazione remota.
Per proteggere un controllore con una password
- AprireModifica password per <controller-name>effettuando una delle seguenti operazioni:
- InConnessioneselezionareProteggi, quindi selezionareImposta password.
- InOrganizzatore progettofare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore e selezionare .
- InOrganizzatore progetto, selezionare il controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare .
- InModifica password per <project-name>, immettere una password. Le password devono avere una lunghezza compresa tra 8 e 64 caratteri, che possono includere lettere, numeri, spazi e qualsiasi simbolo della tastiera.
- InConferma, immettere di nuovo la password corretta.
- (Facoltativo) Per visualizzare la password, selezionare
. - SelezionareOK.
Fornire un feedback