Cancellare la password del controllore
Prima di cancellare la password del controllore
Micro800
, è necessario disporre della password corrente.Prerequisiti
- Il controllore è in modalitàProgrammazione remota.
Per cancellare la password del controllore
- AprireCancella password per <controller-name>effettuando una delle seguenti operazioni:
- InConnessione, selezionareProteggi, quindi selezionareCancella password.
- InOrganizzatore progetto,fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore e selezionare .
- InOrganizzatore progetto, selezionare il controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare .
- InCancella password per <controller-name>, immettere la password.Per visualizzare la password, selezionare l'
. - SelezionareOK.
Fornire un feedback