Connessione a un controllore protetto da password

Prima di connettersi a un controllore protetto da password è necessario specificare la password.
I controllori
Micro800
consentono di collegare uno strumento di configurazione alla volta. Non è possibile connettersi al controllore quando:
  • Il controllore è bloccato da un altro utente.
  • Il tipo di controllore selezionato non corrisponde a quello definito nel progetto aperto.
Per connettersi a un controllore protetto da password
  1. Dalla barra del menu, selezionare l'icona centro online per aprire il
    Centro online
    .
  2. In
    Centro online
    , effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Nella colonna
      Percorso
      , immettere il percorso di connessione del controllore.
    • Selezionare il pulsante Breadcrumb per aprire
      Seleziona dispositivo
      , trovare e selezionare il controllore, quindi selezionare
      OK.
  3. Connettersi al controllore effettuando una delle seguenti operazioni:
    • In
      Connessione
      attivare il selettore accanto al controllore
      Micro800
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore, quindi selezionare
      Connetti
      .
  4. In
    Inserire la password
    immettere la password del controllore e selezionare
    OK
    .
    IMPORTANTE:
    Il controllore accederà allo stato bloccato dopo un totale di 11 o più tentativi di password non riusciti, consecutivi o sparsi nel tempo. Nello stato di blocco, si applicano le seguenti condizioni:
    • Un tentativo successivo con la password corretta avrà esito positivo solo dopo 300 secondi (durata del blocco).
    • Se non si effettuano tentativi successivi, il controllore reimposterà automaticamente il conteggio degli accessi non riusciti e uscirà dallo stato bloccato dopo un giorno (durata dello sblocco automatico).
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal