Modificare la password del controllore

Prima di modificare la password del controllore, è necessario essere in possesso della password corrente.
IMPORTANTE:
Non vi è alcun modo di recuperare o modificare la password se viene dimenticata o persa.
È consigliabile modificare la password del controllore periodicamente per proteggere i programmi e le funzioni nel controllore.
Le password devono avere una lunghezza compresa tra 8 e 64 caratteri, che possono includere lettere, numeri, spazi e qualsiasi simbolo della tastiera.
Prerequisiti
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
Per modificare la password del controllore
  1. Aprire
    Modifica password per <controller-name>
    effettuando una delle seguenti operazioni:
    • In
      Connessione
      , selezionare
      Proteggi
      , quindi selezionare
      Modifica password
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore e selezionare
      Proteggi
      Modifica password
      .
    • In
      Organizzatore progetto
      , selezionare il controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare
      Dispositivo
      Proteggi
      Modifica password
      .
  2. In
    Modifica password per <controller-name>
    , eseguire le seguenti operazioni:
    1. Immettere la password corrente.
    2. Inserire la nuova password.
    3. Inserire di nuovo la nuova password per confermarla.
    Per visualizzare la password, selezionare l'icona Visualizza password.
  3. Selezionare
    OK
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal