Diagnostica errori
Utilizzare il
<controller-name>: Vista Errore
per:- Visualizzare le informazioni sugli eventuali errori che si sono verificati.
- Recuperare un registro errori dettagliato o un file di dump core dal controllore.
- Cancellare un errore.
Il
<controller-name>: La vista Errore
mostra gli ultimi sette errori recuperabili e gli ultimi sette errori non recuperabili con:- Il codice errore
- Posizione dell'errore e collegamento se disponibile
- Descrizione dell'errore
Il
<controller-name>: La vista Errore
è disponibile selezionando il pulsante Errore
dal riquadro Connessione
quando il controllore è in modalità Esecuzione remota
.Vista Errore del controllore

Elemento | Descrizione |
|---|---|
Cancella errore | Elimina l'errore e i registri errori dal controllore. |
Ottieni registro errori | Recupera gli errori e i registri errori dettagliati dal controllore. Le informazioni possono essere utilizzate quando si richiede supporto tecnico. Per impostazione predefinita, il registro errori viene salvato come file TXT nella cartella Download. È possibile personalizzare il percorso secondo le esigenze. |
Otteni registro errori del dump core | Recupera i dump core del controllore Micro800 in un file bin che è possibile inviare al team ingegneristico di Rockwell Automation per la risoluzione dei problemi e il debug.Per impostazione predefinita, il dump core viene archiviato con il nome Controller_Core_Dump_mm_dd_yyyy_hh_min_sec.bin nella cartella Download.È possibile personalizzare il percorso secondo le esigenze. Il limite delle dimensioni del dump core è di 8.192 byte. L'aggiornamento del firmware elimina il dump core. |
Errore recuperabile/non recuperabile | Visualizza due tipi di errori:
|
Indice | Visualizza il numero sequenziale degli errori. Il numero di indice 1 indica l'errore più recente. |
Codice errore | Visualizza il codice errore in formato esadecimale. |
Percorso | Mostra la posizione dell'errore e fornisce un collegamento alla programma, se disponibile. |
Descrizione | Visualizza le informazioni sull'errore. |
Fornire un feedback