Caricamento della configurazione di un controllore da un controllore
Utilizzare
Carica dispositivo
per caricare un progetto contenente programmi, variabili e configurazioni del controllore da un controllore Micro800
a FactoryTalk Design Workbench
. Dopo un caricamento, viene eseguita la sovrascrittura di tutti i programmi, le variabili e le configurazioni del controllore del progetto. Una volta caricato il progetto in FactoryTalk Design Workbench
, è possibile modificare il progetto del controllore e quindi scaricarlo di nuovo sul controllore.Prerequisiti
- Configurare un percorso di connessione per il controllore.
- Il numero di catalogo del controllore nel progetto corrente corrisponde al numero di catalogo da cui si esegue il caricamento.
Per caricare la configurazione di un controllore da un controllore
- Selezionare il
per aprire il Centro online. - NelCentro online, dall'elencoDispositivo, selezionare il controllore, quindi selezionareCarica.
- InCarica dispositivo, selezionareOK.SUGGERIMENTO: I blocchi istruzione COP non caricano i valori dell'origine (Src) e le variabili di destinazione (Dest). Altri blocchi istruzione e variabili non sono interessati.
- Utilizzare il riquadroUscitaper visualizzare il risultato.
- Se sono presenti errori, risolverli e caricare di nuovo.
Fornire un feedback