Compilazione di un progetto e visualizzazione dei risultati
FactoryTalk Design Workbench
compila l'intero progetto prima di scaricare il programma nel controllore Micro800
. Dopo la prima compilazione, il FactoryTalk Design Workbench
decide se compilare l'intero progetto oppure soltanto i componenti modificati dall'ultima compilazione prima del download.Si consiglia di compilare manualmente il progetto prima dello scaricamento per individuare e risolvere eventuali errori.
Prerequisiti
- Salvare il progetto.
- Nessuna operazione di download è in corso.
Per compilare un progetto e visualizzarne i risultati
- Creare il progetto effettuando una delle seguenti operazioni:
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore, quindi selezionareCompila.
- InOrganizzatore progetto, selezionare il nodo del controllore, quindi dalla barra dei menu selezionare .
- Nella pagina di configurazione della memoria del controllore, selezionareCompila.
- InOrganizzatore progettofare clic con il pulsante destro del mouse su una singola Program Organization Unit, quindi selezionareVerifica programma.
- Nel riquadroUscita, nella paginaRegistro, monitorare l'avanzamento della compilazione e identificare gli errori di compilazione. Se il progetto presenta errori di compilazione:
- Nel riquadroUscita, nella paginaElenco errori, visualizzare e risolvere eventuali errori di compilazione.
- Pulire gli errori di compilazione eseguendo una delle operazioni seguenti, quindi eseguire nuovamente la compilazione:
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del controllore, quindi selezionarePulisci.
- Dalla barra del menu, selezionare .
Fornire un feedback