Présentation d'une tendance

Une tendance contrôle et affiche les données en temps réel et les données historiques. Vous pouvez utiliser un tableau chronologique ou un graphique x/y pour placer des ensembles de valeurs et mettre en évidence leurs relations.
Utilisez une tendance pour :
  • afficher les données telles qu'elles sont lues depuis la source de données ;
  • afficher les modifications apportées aux données en temps réel ;
  • afficher des graphiques isolés ou non isolés ;
  • Placez une variable par rapport à une ou plusieurs autres dans un tracé XY.
  • imprimer des données.
Utilisez ces objets bouton avec des tendances :
Un traceur du graphique de tendances en cours d'exécution représente les données du point ou de l’expression que vous affectez au traceur dans l’onglet
Connexions
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal