Configurer les traceurs de la tendance

L'onglet
Traceurs
de la boîte de dialogue
Propriétés d'objet tendance
vous permet de spécifier les traceurs de la tendance.
Conditions préalables
  • Affectez des points ou des expressions aux traceurs dans l'onglet
    Connexions
    .
Pour configurer des traceurs
  1. Dans l'editeur d'
    Affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la tendance pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés des objets tendance
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Traceurs
    .
  3. CONSEIL:
    Les noms de points s'affichent une fois que les points sont attribués dans l'onglet
    Connexions
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal