Tracer une valeur sur toute la largeur du graphique des tendances

Au lieu de tracer une valeur comme un point individuel, vous pouvez la tracer sous la forme d'une ligne horizontale qui s'étend sur toute la largeur du graphique des tendances. Ceci vous permettra, par exemple, d'établir les valeurs minimale et maximale de la zone morte d'une alarme sur un graphique des tendances.
Pour tracer une valeur de point sur toute la largeur d'un graphique des tendances
  1. Dans l'editeur d'
    Affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la tendance pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés des objets tendance
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Traceurs
    .
  3. Dans la colonne
    Type
    du traceur que vous souhaitez utiliser, sélectionnez
    Pleine largeur
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal