Options de l'onglet Traceurs de la boîte de dialogue Propriétés d'objet tendance
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Traceurs
de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet tendance
.Options | Descriptions |
|---|---|
Attributs du traceur | La case Attributs du traceur se présente sous la forme d'un tableur dans lequel vous pouvez configurer les attributs de chaque traceur. Les attributs du traceur définissent la manière dont le point sera représenté sur le graphique de tendances lors de l'exécution.Pour afficher tous les attributs disponibles, utilisez la barre de défilement située dans la partie inférieure de la boîte. |
Nom de point\expr. | Spécifie un point ou une expression dont la valeur sera représentée en tant que traceur dans le graphique d'exécution. Le point ou l'expression est affecté(e) dans l'onglet Connexions . |
Couleur | Spécifie la couleur de la ligne du traceur et des étiquettes sur l'axe vertical. Cliquez dans la colonne pour changer la couleur dans la palette de couleurs. |
Visible | Spécifie si le traceur est visible ou masqué sur la tendance. Cliquez dans la colonne pour activer ou désactiver le paramètre. |
Largeur | Spécifie la largeur, en pixels, de la ligne du traceur. Plus le nombre est grand, plus la ligne est étroite. Si la largeur est différente de 1, vous ne pouvez pas modifier le style de la ligne. |
Type | Spécifie comment les lignes de tendance sont tracées sur le graphique. Les options disponibles sont :
|
Style | Spécifie le style de la ligne de tendance : solide, discontinu, en pointillés, etc. Pour utiliser un style de ligne non solide, définissez une largeur de la ligne de 1. |
Marqueur | Spécifie le symbole du tracé de chaque point de données. Dans l'onglet Affichage , si vous sélectionnez Afficher les marqueurs uniquement et que vous ne reliez pas les points de données, seuls les traceurs auxquels ont été attribués des marqueurs s'affichent sur le graphique des tendances. |
Min/Max | Spécifie les valeurs représentées par le sommet et la base du graphique. Les valeurs de point situées en dehors de la plage déterminée par les valeurs minimale et maximale risquent de ne pas apparaître sur le graphique. Pour vérifier que la plage des valeurs minimale et maximale est respectée, utilisez les options Valeur min./max. dans l'onglet Axe Y . |
Lier des données | Cochez cette case pour désactiver les colonnes Min / Max et utilisez les valeurs minimale et maximale des points affectés. Lorsque les valeurs minimale et maximale des points ne sont pas disponibles, elles sont remplacées par des points d'interrogation dans les colonnes.Pour les points binaires, le minimum est 0 et le maximum est 1. Pour les points analogiques, définissez les valeurs minimale et maximale dans l' Editeur de points . |
Modèle de journal des données | Spécifie le modèle de journal des données duquel sont issues les données historiques nécessaires lors de l'affichage initial de la tendance ou lorsque vous revenez en arrière. Si vous acceptez la valeur par défaut Aucun , la tendance affiche uniquement les données en temps réel.Assurez-vous d'ajouter des points au modèle de journal des données. |
Multiples éditions du traceur | Spécifie les propriétés de plusieurs traceurs. |
Effacer les sélections | Cliquez sur ce bouton pour effacer les modifications sélectionnées dans le tableur Multiples éditions du traceur . |
Appliquer aux traceurs sélectionnés | Cliquez sur ce bouton pour appliquer les multiples éditions du traceur dans le tableur Attributs du traceur . |
Fournir une réponse