Configurer le mode de fonctionnement de la tendance lors de l'exécution
L'onglet
Affichage
de la boîte de dialogue Propriétés d'objet tendance
vous permet de spécifier le mode de fonctionnement de la tendance lors de l'exécution.Pour définir le mode de fonctionnement de la tendance lors de l'exécution
- Dans l'editeur d'Affichages graphiques, cliquez deux fois sur la tendance pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés des objets tendance.
- Cliquez sur l'ongletAffichage.
- Aspect de la tendance
- Défilement de la tendance lors de l'exécution
- Nombre de données supplémentaires à enregistrer dans la mémoire tamponCONSEIL:Lorsque vous modifiez la couleur d'arrière-plan, la zone de la fenêtre du graphique ne change pas. La couleur et le style de la fenêtre peuvent être modifiés dans le Panneau des propriétés.
Fournir une réponse