Options de l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Propriétés d'objet tendance
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Affichage
de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet tendance
.Options | Descriptions |
|---|---|
Format horaire | Spécifiez le format de l'heure dans lequel la tendance s'affiche. Ce paramètre s'applique à tous les affichages horaires de l'objet tendance. Les options disponibles sont :
Si le format horaire système est sélectionné, le format indiqué dans les Options régionales du Panneau de configuration de Windows est utilisé. |
Base du graphique | Indique la base du nombre utilisée pour afficher les valeurs numériques sur le graphique. Les options disponibles sont :
Ce paramètre a une incidence sur les nombres des axes Y et X si un tracé XY est sélectionné. Si le nombre de décimales de l'onglet Axe Y est différent de zéro, la base sélectionnée est remplacée et les nombres s'affichent sous formes de valeurs décimales. |
Connexion des points de données | Indique si les points de données du graphique sont connectés ou non à une ligne. Les options disponibles sont :
|
Afficher les millisecondes | Si vous sélectionnez le type de graphique standard dans l'onglet Général , cochez cette case pour inclure les millisecondes dans les horodatages affichés dans la légende de l'axe des x en bas du graphique. |
Afficher les icônes de traceur | Indique si les icônes de traceur s'affichent à droite du graphique. Les icônes de traceur indiquent la dernière valeur lue de chaque traceur. Les icônes de traceur se déplacent pour afficher la valeur actuelle, même si le graphique ne défile pas ; par conséquent, il arrive que certaines icônes, situées en bout de ligne, n'apparaissent pas. |
Couleur d'arrière-plan | Cette boîte indique la couleur d'arrière-plan pour le graphique. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Utiliser le style dégradé | Cochez cette case pour afficher l'arrière-plan dans une couleur en dégradé. Lorsque cette case est cochée, le fait de cliquer sur le carré de couleur fait apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé . |
Couleur du texte | Spécifie la couleur du texte pour les étiquettes au-dessus et au-dessous du graphique. Les étiquettes sur l'axe vertical utilisent la couleur du premier traceur, sauf si vous sélectionnez Chaque traceur sur l'échelle indépendante dans l'onglet Axe Y . Dans ce cas, la couleur de l'étiquette correspond au traceur dont la plage est actuellement affichée sur l'axe vertical.Si vous sélectionnez l'option Graphique isolé (dans l'onglet Axe Y ), chaque traceur s'affiche dans une section distincte du graphique avec ses propres étiquettes de couleur. |
Police | Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Police et spécifiez le style de type utilisé dans l'affichage lors de l'exécution du graphique. |
Autoriser le défilement | Cochez cette case pour mettre à jour continuellement le graphique des tendances avec de nouvelles données lors de l'exécution. Si cette case est cochée, les propriétés Date de début et Heure de démarrage ne sont pas disponibles. Les options Mode défilement disponibles sont :
Si cette case est décochée, le graphique des tendances est mis à jour jusqu'à ce que la limite de la mémoire tampon soit atteinte. Au-delà de ce point, le graphique des tendance ne se met pas à jour avec de nouvelles données jusqu'à ce que l'opérateur change manuellement le mode de défilement à l'aide du bouton Traceur en pause . |
Mémoire tampon pour les données supplémentaires | Spécifie le nombre de points de données à stocker en dehors de la zone d'affichage du graphique. L'opérateur peut voir ces points de données en faisant défiler manuellement l'affichage. La taille de la mémoire tampon est limitée à 32 767 points de données. Lorsque la mémoire tampon est pleine, les anciennes données sont supprimées. Pour définir la taille de la mémoire tampon, indiquez un nombre de points supplémentaires à conserver pour chaque traceur. Si, par exemple, un graphique des tendances comporte 10 traceurs avec 20 enregistrements chacun, il enregistre 200 points de données supplémentaires (20 jeux de points de données pour chacun des 10 traceurs) |
Fournir une réponse