Configurer l'axe horizontal de la tendance

L'onglet
Axe X
de la boîte de dialogue
Propriétés d'objet tendance
vous permet de spécifier l'axe horizontal de la tendance. L'axe horizontal représente le temps, pour un graphique à lignes standard ou la valeur du traceur sélectionné, pour un graphique en courbes.
CONSEIL:
Sélectionnez le style de graphique dans l'onglet
Général
.
Pour configurer l'axe horizontal
  1. Dans l'editeur d'
    Affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur la tendance pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés des objets tendance
    .
  2. Cliquez sur l'onglet
    Axe X
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal