Options de l'onglet Axe X de la boîte de dialogue Propriétés d'objet tendance
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Axe X
de la boîte de dialogue Propriétés des objets tendance
.Options | Descriptions |
|---|---|
Date et heure de début | Ces deux options déterminent la date et l'heure de début qui s'affichent sur la partie gauche du graphique. Au fur et à mesure du défilement, le graphique est mis à jour avec les données les plus récentes en fonction du laps de temps déterminé. La date et l'heure de début servent uniquement de références sur le graphique. La date de début doit être comprise entre le 1/1/1992 et le 12/31/2037. Pour sélectionner une date dans le calendrier, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la zone Date de début .Pour sélectionner une heure, cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas en regard de la zone Heure de début .Les options Date de début et Heure de début sont désactivées lorsque le défilement est autorisé. Pour activer les options Date de début et Heure de début , désactivez la case Autoriser le défilement dans l'onglet Affichage . |
Laps de temps | Saisissez une heure puis cliquez sur une unité de temps afin d'indiquer la quantité de données que le graphique de tendances affiche lors de l'exécution. Dans un graphique à lignes standard, l'échelle horizontale du graphique est contrôlée par un laps de temps. Dans un tracé XY, les propriétés Min et Max configurées dans l'onglet Traceurs du traceur sélectionné contrôlent l'échelle horizontale et les points de données tracés sont contrôlés en fonction d'un laps de temps.Lorsque vous configurez le laps de temps dans l'onglet Axe X , il n'a pas de limite spécifique. La seule limite consiste à ne pas dépasser le 12/31/2037 à partir de la date de début sans faire défiler l'affichage. De même, la date actuelle moins le laps de temps ne peut pas être antérieure au 1/1/1992 lors du défilement. |
Afficher l'échelle | Spécifie si l'étiquette de l'axe X apparaît à la base du graphique. L'étiquette d'un graphique à lignes standard comporte les horaires de début et de fin. L'étiquette d'un graphique en courbes affiche les valeurs minimale et maximale du traceur sélectionné, utilisé comme axe x. S'il y a de la place, les valeurs intermédiaires sont également affichées. |
Afficher les lignes de la grille | Sélectionnez cette case à cocher pour afficher les lignes verticales de la grille sur le graphique. |
Lignes de la grille | Spécifie le nombre de lignes verticales de la grille qui s'afficheront sur le graphique. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 30. |
Quadrillages secondaires | Spécifie le nombre de quadrillages secondaires verticaux qui s'afficheront sur le graphique. Ces lignes, dont les valeurs n'apparaissent pas sur l'axe, s'affichent entre les quadrillages principaux. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 10. |
Couleur de la grille | Spécifie la couleur des lignes verticales de la grille. |
Fournir une réponse