Configurer les connexions de la tendance
Utilisez l'onglet
Connexions
pour affecter jusqu'à huit points, paramètres ou expressions à la tendance. Lors de l'exécution, l'application notifie l'objet tendance des modifications apportées à la valeur des points ou des expressions.
CONSEIL:
N'utilisez pas les points de type chaîne.
Pour tracer des valeurs historiques, spécifiez les points du modèle de journal des données que vous utiliserez lors de l'exécution. Indiquez le modèle de journal des données dans l'onglet
Traceurs
. Vous ne pouvez pas utiliser d'expressions pour tracer des données historiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des points qui se trouvent dans le modèle de journal des données et des points qui ne s'y trouvent pas.Pour configurer les points ou les expressions de la tendance
- Dans l'editeur d'Affichages graphiques, cliquez deux fois sur la tendance pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés des objets tendance.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Déterminez le point ou l'expression du traceur.
- Si les valeurs minimum/maximum sont contrôlées par un point ou une expression, spécifiez ce point ou cette expression dans les lignesMinimumetMaximum. Les points indiqués ici apparaissent dans la zone de texteContrôlé par un pointde l'ongletAxe Y.
Fournir une réponse